结果:找到"升降桌 串口屏",相关内容989条
- 启明智显|3.5寸串口屏应用于办公升降桌
- 久坐已成为了现代上班族的常态,尤其是一些行业竞争力大的企业职员,他们甚至需要熬夜加班久坐,长此以往,身体无疑是吃不消的——腰椎病、肥胖、心脏病、失眠等纷至沓来,而这些身体所发出的危险信号还将导致工作效率的下降,使我们的工作和生活陷入不良循环......需求推动生产,现代科技高速发展的加持也带动着升降桌的出现,人们可以告别久坐,实现坐立交替式办公。为了顺应健康办公方式的大潮流,办公升降桌呈现出了市场需求高速增长、产品技术持续迭代、竞争格局急剧变化的特征。启明智显为此带来了极具市场竞争力的解决方案,将办公升降桌与串口屏相结合,实现全新的交互体验,助力办公升降桌智能升级。3.5寸炫彩升降触控屏l智...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 升降桌 串口屏 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-08-12 11:47:00
- 启明智显分享|4.3寸串口屏在户外便携式电源智能化应用方案
- 方案背景:在当今的社会发展中,人们户外移动终端电子产品已经不仅仅局限于一部手机,而是涵盖了功耗较大的笔记本、平板等等,甚至包括了人们的代步产品,如电动滑板车、可折叠电动车、智能平衡车等等,所以人们对电耗产品的户外续航能力提出了更高的要求。大容量户外电源的出现在很大程度上解决了电耗产品的续航需求。大容量户外电源内置锂离子电池和自身的储能装置,容量大且方便携带,自带多种充电接口,能满足多种电耗产品的续航需求,因此还被广泛应用于家庭应急供电、应急救援、户外休闲、移动办公、露营、钓鱼等场景。移动电源的电源信息需要通过一定的方式显示给使用者,才能让使用者第一时间内直观地了解到设备的电源信息,以及是否短...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 储能 串口屏 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-04-27 10:02:00
- 启明云端分享|刚发布的ESP32-C2与ESP32-C3有哪些不同呢?
- 乐鑫上周宣布推出低功耗、低成本的ESP32-C2芯片,比ESP8266面积更小、性能更强。ESP32-C2在满足简单物联网应用需求的基础上,进一步优化成本,能够为用户提供一个极具性价比的开发平台。值得一提的是,乐鑫的射频技术实现重要突破,可达到1024-QAM技术指标,未来将为客户提供更多高性能的产品选择。ESP32-C2集成2.4GHzWi-Fi和支持长距离的Bluetooth5(LE),搭载RISC-V32位单核处理器,时钟频率高达120MHz,内置272KBSRAM(16KB专用于cache)和576KBROM,具有14个可编程GPIO管脚,支持SPI、UART、I2C、GDMA和P...
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 物联网 串口屏 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-12-30 17:42:00
- 2.4寸旋钮屏在烘鞋器上的应用
- 烘鞋器,是专门为烘干鞋子而设计的,具有烘干、杀菌、除臭等功能,可以极大地满足人们对于日常足部烦恼解决的需求。随着时代的变迁以及“精致懒”主义的时代潮流,烘鞋器由最基本的几种,衍生出了不同功能以及外观的产品。烘鞋器作为发展前景广阔的新兴品类,目前功能普遍太单一,只有烘干除臭等功能,同时产品同质化非常严重。为此启明云端推出了基于乐鑫2.4寸旋钮屏的高性价比烘鞋器应用方案。下图是某品牌的烘鞋器,不仅可以360度热风,智能恒温,折叠收纳,还有紫光怯菌功能,采用阻燃材料,效率提高80%。不仅功能齐全,而且采用启明云端提供的全触摸2.4英寸全彩旋钮屏,画面清晰,一键操作懒人程序。触控面板手脏手湿轻松操作...
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 物联网 串口屏 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-12-23 09:41:00
- SigmastarSSD201\SSD202D核心板在智能料理机方案的应用
- 智能料理机-智能厨房管家智能料理机从去年需求开始井喷式上升,因为其蒸、煮、炒、煲、炖、切、打、揉、混合、搅拌、研麿、乳化12大烹饪功能且可完成上百种菜谱烹饪,很是受年轻群体欢迎!智能料理机应具备哪些功能呢?从功能图表上可以看出,WIFI连网、彩屏显示菜谱已然成为产品智能升级的标配。智能、交互是物联网时代最鲜明的特征,连网+彩屏显示的应用是最容易实现与传统设备的无缝结合,衍生出全新的智能产品终端。SigmastarSSD201\SSD202D核心板在智能料理机方案的应用方案选型:SigmastarSSD201核心板-IDO-SOM-2D01-2GW此方案选择了小明家的SSD201核心板-IDO...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 串口屏 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-12-15 17:49:00
- 启明云端分享:2.1寸圆屏应用于洗拖机的方案
- 传统清洁工具既浪费时间又容易脏累,年轻人也更加偏爱更加智能的家居电器,所以扫拖地一体机的出现,恰逢其时的受到了广大年轻人的青睐。扫拖地一体机以其操控感强、实时自清洁、高效清洁、干湿全能等特点在传统清洁电器中脱颖而出。根据某宝上数据显示,带LED彩屏的品牌商产品成交数超200%增长。这就意味着人们更加偏向于选择带LED彩屏的洗拖机产品,所以2.1圆屏方案应声而出。下图为某品牌洗拖机,该产品应用了启明云端2.1圆屏方案,时尚简约、操控便捷,界面精美大方,可轻松实现智能交互,实时掌握清洁状态,告别传统脏累清洁模式,清扫整洁一步到位!接下来为大家介绍一下方案所使用的芯片:SigmaStarSSD21...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 串口屏 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-11-24 16:44:00
- 启明云端7寸串口屏在电动车上的应用
- 2021年,随着经济水平的发展和消费者消费观念的升级,消费者在选购电动车时变得“更加挑剔”,高端化、智能化成为他们的首选因素,高端车型也更贴合消费者的高端化需求。但目前电动车功能普遍太单一,除了多档变速,GPS定位等功能,产品同质化大众化。为此,启明云端推出了基于SigmaStarSSD202D7寸串口屏的高性价比电动车应用方案。下图某品牌的电动车,就应用了启明云端7寸的彩屏方案。不仅拥有3000w强悍电机,而且整车重量均衡,动力输出平顺。高质感,全新搭载强劲中置电机,骑行无负担。不仅功能齐全,而且采用全触摸7英寸全彩显示屏,彩色大视野,超薄全真彩屏。炫酷呈像,车辆信息一目了然,如同行车微电...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 串口屏 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-11-23 11:28:00
- 应用启明云端sigmastarSSD201/SSD202D核心板时,怎么解决ISP烧录uboot遇...
- 有不少开发小伙伴使用SSD201/SSD202D核心板时,在ISP烧录uboot一般遇到最多的问题:怎么都连不上,操作步骤是让boot进debug模式,重新烧录boot时,烧录到IPL.Bin时提示fail,一直都fail,断电重启后就一直连不上了。遇到以上问题,应该如何解决呢?1、当操作核心板时遇到以上问题,不要慌,解决起来很简单:ISP烧录uboot遇到问题检查以下事项无法连接设备(connectfail):1、是否购买了我们的烧录器(debugTool)。2、是否安装ISP工具的驱动。3、PC是否能正常识别到烧录工具。无法识别flash:1、是否在uboot模式下输入debug,否则会...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 串口屏 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-11-15 16:10:00
- 启明云端0.96寸彩屏在智能手环上的应用
- 前几天很惊喜收到朋友给我寄来的一个爱心盲盒。迫不及待拆开一看,原来是一个小米智能手环。不仅可以24h小时检测心率,离线支付,防水,还有30种运动模式,可以续航14天。这个智能手环小巧玲珑,之所以功能如此强大,是因为它用ESP32-C3做主控,支持WIFI\蓝牙。接下来小明向大家介绍一下ESP32-C3。ESP32-C3是一款安全稳定、低功耗、低成本的物联网芯片,搭载RISC-V32位单核处理器,支持2.4GHzWi-Fi和BluetoothLE5.0,为物联网产品提供行业领先的射频性能、完善的安全机制和丰富的内存资源。ESP32-C3对Wi-Fi和BluetoothLE5.0的双重支持降低了...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 串口屏 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-11-02 17:40:00
- 启明云端1.54寸彩屏在按摩椅上的应用
- 根据中商产业研究院发布的《中国家电行业市场前景研究报告》,2021年我国居民生活条件日益改善。随着消费者对健康生活、健康饮食、便捷生活的需求明显增加,满足便捷、功能、颜值、智能等多元素叠加的创新小家电陆续推出。此外,小家电创新在原有的功能性需求上纵向深入,逐步发展为对高端、智能与健康的多样化、个性化满足,为产品创新注入强大的推动力。下图是某品牌的按摩椅,应用了启明云端1.54寸的彩屏方案。全身气囊覆盖式按摩,有20大养生按摩程序,还可以边按摩边听音乐。按摩椅上的彩屏智能触控,一键操作,简单方便。接下来小明为大家介绍一下用启明云端方案做的1.54寸串口屏。近日由启明云端基于乐鑫ESP32-S2...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 串口屏 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-10-28 17:51:00
返回